Siete usos principales para el alquiler de excavadoras
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Las excavadoras se encuentran entre las máquinas más versátiles en cualquier sitio de trabajo. Con plumas, brazos y una amplia gama de accesorios, pueden manejar excavaciones, levantamientos, demoliciones e incluso trabajos bajo el agua. En esta guía, se explican siete de los usos más comunes de las excavadoras y se explica por qué alquilar en Cat Rentals℠ es una decisión inteligente.

1. Movimiento de tierras

Las excavadoras son más reconocidas por su potencia para el movimiento de tierras. Sus accesorios característicos de cucharón utilizan bordes similares a dientes para excavar y sacar tierra rápidamente. Las aplicaciones incluyen la apertura de zanjas para servicios públicos y cimientos o la nivelación fina de terrenos para proyectos de construcción y paisajismo.

2. Manipulación de materiales

Con un accesorio de garfio, las excavadoras se convierten en máquinas de manipulación de materiales. Mueven artículos de gran tamaño que no caben en un cucharón. Algunos modelos vienen con contrapesos pesados para mayor estabilidad. Para obtener orientación sobre cómo elegir la configuración correcta, consulte este recurso sobre excavadoras de ruedas frente a excavadoras de cadenas.

3. Demolición

Agregue una tenaza o un disyuntor para transformar la excavadora en una herramienta de demolición. Las tenazas trabajan con los cucharones para agarrar, levantar y mover material. Las trituradoras entregan energía de alto impacto para romper hormigón, piedra y otros materiales. Las excavadoras diseñadas para demolición incluyen características de estabilidad y seguridad para proteger tanto a los operadores como a los sitios de trabajo.

4. Excavación subterránea

También llamada tunelización, la excavación subterránea requiere precisión en espacios reducidos. Los cucharones, martillos y rectificadoras de servicio extremo ayudan a cavar pasajes, con un diseño de radio compacto que aumenta su utilidad bajo tierra.

5. Operaciones anfibias y submarinas

Algunas excavadoras están construidas para trabajos a base de agua. Con brazos largos y sellado impermeable, estas máquinas pueden dragar ríos, mantener diques o realizar trabajos en condiciones pantanosas.

6. Silvicultura

Las máquinas forestales se encargan de tareas como despejar caminos, agarrar troncos y manejar escobillas. Con los accesorios adecuados, también pueden procesar y desramar madera.  

7. Eliminación de residuos

Los cucharones, las tenazas y los garfios hacen que las excavadoras sean excelentes para la limpieza. Elija el tamaño de máquina que equilibre la maniobrabilidad con la potencia necesaria para su tarea de remoción de residuos.

Para obtener consejos sobre cómo elegir la máquina correcta, consulte esta guía para seleccionar la excavadora del tamaño correcto.

Alquile excavadoras confiables de Cat Rentals

Ya sea que necesite una excavadora pequeña para espacios reducidos o un modelo grande para excavaciones pesadas, Cat Rentals tiene una gama completa de opciones. Explore nuestra línea de excavadoras para encontrar la opción adecuada. Solicite una cotización rápida o encuentre un distribuidor cerca de usted para comenzar.

Preguntas frecuentes sobre el alquiler de excavadoras

¿Qué tamaño de excavadora debo alquilar?

Las excavadoras de radio compacto funcionan mejor para espacios confinados, mientras que los modelos estándar y grandes se encargan de excavaciones y demoliciones más pesadas.

¿Puedo alquilar accesorios para excavadoras?

Sí. Hay cucharones, disyuntores, garfios, sinfines y desbrozadoras para que pueda adaptar la máquina a la tarea.

¿Por qué alquilar en lugar de comprar?

El alquiler evita los costos de mantenimiento, almacenamiento y depreciación, al mismo tiempo que le da acceso a los últimos modelos.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Obtenga una cotización rápida
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies