Cómo preparar su equipo para el invierno Fleet
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Si usted es el propietario o gerente de una empresa con maquinaria de construcción que opera en climas fríos, conoce los desafíos que presenta el clima frío. Cuando el suelo comienza a congelarse y la nieve comienza a caer, las condiciones cambian rápidamente. En poco tiempo, podrías ser desgastado y detenido en seco.

Los climas de cuatro estaciones en las regiones del norte, como el medio oeste central, Canadá y Alaska, tienen parámetros operativos completamente diferentes a los del sur o las áreas costeras del continente. Su maquinaria necesita atención especial si espera tener un rendimiento por debajo de cero. También requiere una preparación adecuada para el almacenamiento estacional.

Ya sea que tenga la intención de golpearlo en la nieve o enviar su equipo al cobertizo, es imprescindible prepararlo para el invierno. Almacenar equipos para el invierno o prepararse para la operación de equipos de invierno requiere algo de previsión y organización. Para ayudarlo con el equipo de invernaje, aquí hay información valiosa sobre la invernización de la flota.

Saltar a una sección:

¿Por qué preparar su equipo para el invierno?

Si usted es como la mayoría de las personas en el negocio de la operación de equipos, tiene mucho capital inmovilizado en su flota. Su equipo y maquinaria son inversiones valiosas. Como todos los activos materiales, su equipo requiere cuidado y atención. Eso es especialmente cierto si va a operar la maquinaria en climas fríos o almacenarla durante el invierno.

La temperatura es un factor importante que afecta la operación y el almacenamiento del equipo. Así como el calor y la humedad extremos pueden dañar sus máquinas, una caída excesiva de la temperatura puede pasar factura. El tiempo y el esfuerzo que dedique a preparar su equipo pesado para el invierno tendrán un retorno de la inversión que no podrá rechazar.

Dependiendo de la naturaleza de su negocio y del área en la que trabaja, es posible que tenga la opción de hacer funcionar su maquinaria durante todo el año. Puede convertir su equipo de jardinería en un servicio de remoción de hielo y nieve. O bien, puede optar por estacionar su flota y esperar hasta que cambie la estación y el aire libre vuelva a una temperatura de operación agradable.

No importa si almacena su equipo durante el invierno o si decide seguir transportando camiones durante la caída de temperatura, deberá realizar algunas modificaciones en sus máquinas. Eso podría estar alterando su combustible y lubricante para que pueda desempeñarse adecuadamente en el frío. O bien, podría significar acondicionar su equipo para un tiempo de inactividad temporal durante condiciones climáticas adversas.

Preparar su equipo para el invierno requiere tiempo y esfuerzo concentrado. También requiere un poco de inversión de capital. Sin embargo, el mantenimiento de rutina de cambio estacional y la preparación del almacenamiento tienen grandes recompensas que hacen que sus esfuerzos valgan la pena.

Almacenamiento de su equipo durante el invierno

Si decide guardar su equipo durante el invierno, hay pasos simples que puede seguir para asegurarse de que esté estacionado en óptimas condiciones. Sus tareas de preparación para el invierno garantizan que cuando devuelva su maquinaria o accesorios al servicio, estén listos para funcionar. No tendrá que preocuparse de que alguna pieza, componente o conjunto se haya deteriorado con el tiempo de inactividad.

Como propietario u operador de maquinaria, sabe que las máquinas que permanecen inactivas durante demasiado tiempo son conocidas por tener problemas de arranque. El combustible se vuelve rancio, el aceite se vuelve lento y el óxido se asienta. Estas condiciones no son buenas para la salud y el desempeño a largo plazo de sus máquinas.

El almacenamiento seguro de equipos para el invierno requiere un plan proactivo. Debe identificar las áreas vulnerables y prevenir los problemas que surgen con las máquinas que no funcionan y que están almacenadas incorrectamente. Aquí hay algunos consejos comprobados que puede usar cuando guarde su equipo durante el invierno.

  • Protección contra la intemperie: la exposición directa a la intemperie es el almacenamiento más riguroso para su equipo. Siempre estacione su maquinaria a cubierto para que pueda protegerla de la acumulación de nieve y las fuerzas del viento. Si tiene la opción, estacione sus activos en un taller o cobertizo completamente cerrado o debajo de una lona.
  • Protección contra la humedad: Las condiciones invernales suelen traer poca humedad del aire a pesar de la humedad presente en el hielo y la nieve. La baja humedad seca las piezas del equipo como los sellos, las líneas eléctricas y el sistema hidráulico. El almacenamiento en interiores es la mejor solución para la protección contra la humedad.
  • Protección del combustible: las máquinas estacionadas casi siempre desarrollan problemas con el combustible. Eso es a menos que tome medidas de protección, especialmente con equipos que funcionan con diésel. Dos opciones son drenar el tanque de combustible o llenarlo por completo para evitar la condensación.
  • Protección eléctrica: los sistemas eléctricos inactivos son propensos a la corrosión y las fisuras. Las baterías también son un problema cuando se almacenan durante períodos prolongados. Puede desconectar y quitar la batería de su máquina, pero a menudo es una mejor práctica dejar una carga lenta que energice su sistema eléctrico.
  • Protección de la gravedad: Puede que no lo pienses, pero la gravedad causa estragos en los equipos estacionados durante el invierno. Las cadenas pueden congelarse en el suelo y los neumáticos desarrollan puntos planos. Es una buena idea colocar las máquinas con cadenas sobre tablones de madera y levantar el chasis de las máquinas con ruedas para aliviar el peso estático de los neumáticos.

Es imprescindible lubricar su equipo antes de estacionarlo durante el invierno. Si opta por la ruta de almacenamiento en frío, asegúrese de usar una grasa o aceite que tenga una clasificación de viscosidad baja para que siga siendo flexible y protector. Los lubricantes son la primera línea de defensa contra la oxidación que invariablemente trata de asentarse en el equipo almacenado.

 

Consejos para el uso de equipos en invierno

El equipo estacionado no es un equipo rentable. Para obtener el mejor retorno de su inversión en maquinaria, le gustaría operarla durante el mayor tiempo posible. Eso podría incluir tenerlo operativo durante los fríos meses de noviembre a marzo.

Si planea usar su equipo durante el invierno, debe tomar algunas medidas de acondicionamiento previas al invierno. Esto no tiene por qué ser una inversión costosa. Solo tiene que hacer lo correcto para preparar sus máquinas para su transición del calor al frío.

El mejor momento para preparar su equipo para el invierno es en el período de hombro, cuando la temperatura nocturna comienza su amenaza de heladas y el día sigue siendo agradable. Eso suele ser a finales de octubre, a menos que estés en el extremo norte. Deberá elegir su fecha y luego puede prepararse usando estos consejos para usar su equipo durante el invierno:

  • Obtenga información: no pase por alto el manual del propietario de su equipo. Es probable que contenga instrucciones paso a paso para el invierno. Otro recurso excelente es el del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. y se llama Winterization and Winter Operation of Automotive and Construction Equipment. Está algo anticuado, pero la información de preparación para el invierno es atemporal.
  • Prepare el combustible: si su equipo tiene energía de gasolina, por lo general, el único paso necesario para el invierno es usar un aditivo descongelante. Las unidades diésel en invierno requieren atención especial. Siempre debe usar su suministro de combustible diésel de verano # 2 y reemplazarlo con una mezcla de diésel de invierno # 1.
  • Cambie el aceite: el aceite frío y espeso dificulta el arranque de los motores. Para condiciones invernales, hace una diferencia real diluir el aceite del motor a un producto de baja viscosidad como 5W-30 en lugar del 10-30 de verano o el peso estándar 30. El aceite más fino fluye más rápido y reduce la resistencia en las piezas internas del motor que presentan pesos gruesos. De todos los pasos proactivos que puede tomar para proteger su equipo en climas fríos, la preparación del aceite para el invierno es una de las más importantes.
  • Revise el refrigerante: antes del invierno es el momento perfecto para revisar el anticongelante o el tipo de refrigerante del motor. Puede hacer que se pruebe comercialmente su tolerancia a la temperatura o puede comprar una herramienta económica en la mayoría de los distribuidores de equipos. Asegúrese de revisar el nivel y la resistencia cuando el motor esté frío, y nunca agregue agua a los refrigerantes a base de glicol.
  • Pruebe las baterías: cuando su batería se enfría, pierde potencia de arranque proporcional a la caída de temperatura. Una revisión de la batería para el invierno es un seguro barato y también lo es reemplazar su batería para el verano por una para clima frío. Un consejo de seguridad es nunca intentar cargar una batería congelada, ya que podría explotar.
  • Llene completamente los fluidos: es probable que su equipo tenga otros fluidos para preparar para el invierno además del aceite del motor, el refrigerante y el combustible. Me viene a la mente el fluido hidráulico. Para obtener el mejor desempeño hidráulico en condiciones frías, vale la pena reemplazar el fluido con un peso nominal para el invierno. Otros fluidos para preparar para el invierno son los fluidos para lavar parabrisas.
  • Examine los filtros: antes del invierno es el momento perfecto para examinar los filtros de su equipo. Los filtros de aire limpios son fundamentales para reducir el desgaste interno del motor y la contaminación del aceite. También debería echar un vistazo a sus filtros de combustible, filtros de aceite y filtros de cabina. Si tiene dudas, limpie o reemplace los filtros sucios antes de que se conviertan en un problema de clima frío.
  • Lubricar las piezas: Si hay un paso de preparación para el invierno que realmente vale la pena, es lubricar completamente las piezas de su equipo. Según el tipo de máquina, pueden ser componentes del tren de rodaje, brazos de la pluma y el brazo o conexiones del cucharón. Las piezas móviles de los controles o de la cabina del operador también necesitan atención apropiada con un peso de aceite lubricante adecuado para tiempo frío.
  • Calentadores de conexión: los calentadores auxiliares son útiles para la operación de equipos en climas fríos. Los calentadores del bloque de motor funcionan bien para precalentar el refrigerante y el aceite. Los motores calientes arrancan más rápido y tienen menos desgaste por fricción. También es posible que desee buscar calentadores de combustible si está usando motores diésel en el invierno.
  • Máquinas limpias: Es difícil mantener sus máquinas limpias en climas fríos. Las sales y la suciedad de la carretera se acumulan rápidamente en las máquinas ocupadas, y los contaminantes son perjudiciales para los equipos. Vale la pena lavar su maquinaria antes del invierno y seguirla periódicamente con agua caliente y jabón.

 

Hay muchos otros consejos útiles para el mantenimiento invernal. Si la maquinaria tiene neumáticos, es recomendable preajustar la presión de inflado para el tiempo frío. La presión de los neumáticos cae naturalmente a bajas temperaturas y el aire no tratado tiende a cristalizarse, lo que puede causar problemas invernales. Muchos propietarios de equipos inflan sus neumáticos de invierno con un aditivo de nitrógeno seco que no se congela ni fluctúa en presión.

También vale la pena tener más discusión sobre el combustible cuando planee preparar su equipo para el invierno. La mayor parte de la maquinaria de construcción utiliza motores diésel. La tecnología actual hace que los motores diésel sean muy fiables y potentes. Sin embargo, solo son tan buenos como el combustible con el que se alimentan.

Los equipos norteamericanos funcionan con dos tipos de combustible diésel. Una es la mezcla # 1 que está clasificada para operaciones en invierno o clima frío, y la otra es la mezcla # 2 para funcionamiento en verano o clima cálido.

Escuchará dos términos con las clasificaciones de combustible diésel. Estos son "punto de enturbiamiento" y "punto de fluidez". El combustible diésel contiene una cera de parafina que enturbia el combustible en su punto de gel y hace que la mezcla sea opaca. Cuando la parafina está demasiado fría, se solidifica y detiene la capacidad de vertido del combustible.

Los químicos mezclan combustible diésel para responder a las temperaturas deseadas. Si tiene combustible diésel # 2 en su tanque cuando se convierte en invierno, le advertirá al nublarse antes de que sea imposible verterlo. La mezcla correcta de combustible #1 de diésel mantendrá su máquina funcionando de manera confiable en los momentos más fríos.

Probablemente se esté preguntando por qué las máquinas no funcionan simplemente con el combustible #1 durante todo el año. Esto se debe a que hay una compensación de desempeño entre el diésel # 1 y # 2. Si bien el # 1 es menos propenso al gel en el invierno, no tiene la misma capacidad de generación de energía que el # 2. Entonces, para obtener el máximo desempeño una vez que el clima se calienta, asegúrese de interruptor su suministro de combustible diésel a la mezcla de verano.

Aquí hay un consejo final para el invierno con respecto al combustible. Nunca agregue gasolina o alcohol al diésel con la esperanza de que ayude a que el combustible # 2 se prepare para el invierno. En el mejor de los casos, la gasolina o el alcohol dañarán el sistema de inyección de su diésel. En el peor de los casos, causará una explosión.

Listas de verificación de preparación para el invierno de Fleet

Las listas de verificación son ayudas o herramientas útiles, independientemente de la industria en la que se encuentre. Ningún piloto de línea aérea despega sin seguir una rigurosa rutina de lista de verificación. Para los pilotos, las listas de verificación son características de seguridad esenciales.

Una lista de verificación de preparación para el invierno puede ayudarlo a preparar su equipo para el almacenamiento o el desempeño invernal. Las listas de verificación identifican los puntos críticos de control y le recuerdan que debe completar cada paso necesario. Su maquinaria estará mucho mejor preparada y mucho más segura cuando haya seguido una lista de verificación adecuada.

Su lista de verificación de preparación para el invierno no tiene por qué ser complicada: cuanto más simple sea, más probable será que la siga. Puede crear una lista de verificación maestra que cubra todas las máquinas de su flota. O bien, puede hacer listas que sean únicas para cada equipo.

Probablemente sea mejor hacer dos listas separadas: una para almacenar equipos para el invierno y otra para operar la maquinaria en climas fríos. Son dos actividades separadas, aunque comparten algunas tareas. Estos son ejemplos de listas de verificación para almacenar equipos preparados para el invierno y preparar el equipo para la operación en tiempo frío.

1. Lista de verificación de preparación para el invierno para almacenar equipos

Preparar su equipo para el almacenamiento en invierno ayuda a garantizar que su maquinaria o accesorios no se vean afectados negativamente por la inactividad, el clima y la temperatura. Es vital considerar el clima dentro de su instalación, planta de almacenamiento, así como la posible exposición a peligros naturales al aire libre. Estas son consideraciones para almacenar equipos durante el invierno.

Instalación de almacenamiento:

  • Conozca la duración de su almacenamiento y las fechas de inicio y finalización
  • Anticipe la temperatura de almacenamiento y los niveles de humedad
  • Proporcione acceso a personas autorizadas y evite el acceso no autorizado.
  • Protéjalo del viento, la lluvia, la nieve y el hielo.
  • Asegúrese de tener una superficie horizontal a nivel del suelo para soporte del equipo

Fluidos del equipo:

  • Drene el tanque o administre aditivos invernales para controlar el combustible
  • Determine si el refrigerante es adecuado para la exposición a la temperatura más baja anticipada
  • Adapte los aceites del motor y el aceite hidráulico para lograr un desempeño según la estación
  • Revise si los fluidos incidentales, como la arandela, los frenos o los fluidos de la dirección, son adecuados
  • Limpie o reemplace los filtros para el arranque por resorte

Componentes eléctricos:

  • Desconecte las baterías y almacénelas en un ambiente cálido o mantenga una carga lenta si se dejan baterías en el equipo
  • Repare todas las luces y los dispositivos de seguridad
  • Revise y trate todas las conexiones con material anti corrosión
  • Cambie todos los interruptores a la posición desconectada para evitar el arranque accidental.

Accesorios del chasis, la cabina de control y la herramienta:

  • Lubrique todos los puntos de articulación con grasa adecuada para la temperatura
  • Desconecte todos los mandos o colóquelos en neutral con los mecanismos de freno activados.
  • Coloque los neumáticos y las cadenas en superficies adecuadas para evitar que se congelen o se formen puntos planos
  • Desconecte todos los accesorios de la herramienta y desactive el suministro de corriente
  • Arreglar los controles, limpiar la cabina y asegurar el acceso

Varios:

  • Implementar medidas de control de roedores e insectos.
  • Limpie todo el equipo con productos resistentes a la oxidación
  • Controle el riesgo de incendios y tenga un plan de emergencia si es necesario
  • Obtenga un seguro válido para equipos almacenados y no operados
  • Mantenga todos los manuales, guías y directivas almacenados en un lugar separado

2. Lista de verificación de preparación para el invierno para operar equipos

Operar su equipo durante el invierno tiene sus desafíos. Debe asegurarse de que todos los componentes estén listos para sobrevivir al frío y puedan funcionar sin fallas. Algunos de los pasos de preparación para el invierno para la operación en condiciones frías son los mismos que si está almacenando su maquinaria durante el invierno. Aún así, es útil tener otra lista de verificación que aborde la operación de invierno.

Entorno operativo de invierno:

  • Conozca las gamas de temperatura y los extremos previstos
  • Conozca la duración de su operación en tiempo frío
  • Identifique las especificaciones o las instrucciones de operación en frío de cada pieza del equipo.
  • Anticipe cualquier exposición al clima frío cuando no esté en funcionamiento

Combustibles y aditivos para equipos:

  • Prepare los aditivos para climas fríos de su motor de gasolina
  • Asegúrese de que su pendiente de combustible diésel sea adecuado para la temperatura esperada (#1 en lugar de #2)
  • Enjuague el suministro de combustible para asegurarse de que se separe el agua y desaparezcan los contaminantes.
  • Prepare su bomba de combustible, inyectores y filtros para el invierno
  • Llene el tanque de combustible continuamente para evitar la condensación

Fluidos y lubricación del equipo:

  • Asegúrese de que el aceite del motor sea compatible con la operación en tiempo frío (5W-30 o más delgado)
  • Lubrique todas las piezas móviles con grasa de baja temperatura
  • Asegúrese de que el refrigerante del motor pueda soportar la temperatura más baja esperada
  • Revise todos los fluidos adicionales para asegurarse de que sean adecuados para la gama de operación
  • Asegúrese de que el sistema hidráulico y el aceite puedan funcionar a bajas temperaturas

Suspensión, mandos y tren de rodaje:

  • Limpie los residuos de las máquinas con cadenas para evitar que se congelen
  • Cambie las máquinas con ruedas por neumáticos de invierno
  • Ajuste todos los neumáticos a la presión de operación para el invierno, llena de gas nitrógeno si es posible
  • Asegúrese de que las abrazaderas de esquina de las máquinas de cadenas sean adecuadas para la tracción sobre hielo y nieve.
  • Disponga de cadenas para equipos con neumáticos de caucho

Equipos eléctricos:

  • Asegúrese de que las baterías del equipo sean capaces de arrancar en climas fríos sin pérdida de amperaje
  • Precaliente la batería y el motor para asegurarse de que funcionen
  • Revise que todos los componentes eléctricos estén libres de corrosión.
  • Pruebe todas las luces y los dispositivos de seguridad
  • Pruebe todos los controles del operador

¿Qué sucede cuando no prepara su equipo para el invierno?

No hacer un plan para el invierno puede costarle. Para que su costosa flota de maquinaria, vehículos y otros equipos sobreviva al almacenamiento en frío a largo plazo o funcione continuamente sin averías invernales, debe asegurarse de que estén listos. No puede permitirse el lujo de no preparar su equipo para el invierno adecuadamente.

Si almacena su equipo para el largo recorrido invernal sin prepararlo cuidadosamente para el invierno, es probable que encuentre un desastre trágico en la primavera. Hay historias de terror de bloques de motor agrietados debido a refrigerantes congelados y tanques de combustible tan oxidados que tuvieron que ser desechados.

¿Por qué arriesgarse a sufrir daños invernales cuando es tan sencillo preparar una lista de verificación de almacenamiento invernal y seguirla? Un dólar gastado en la preparación para el invierno se puede ahorrar diez veces cuando ha evitado costosas reparaciones en primavera. No permita que ocurran daños porque no almacenó su equipo para el frío invernal.

Lo mismo ocurre con el funcionamiento de su equipo durante el invierno. Si no logra prepararse para el invierno, es posible que termine con equipos no operativos y tendrá que pasar por alto trabajos lucrativos. También correrá el riesgo de averías a mitad de la operación en un clima helado que hará que las reparaciones sean casi imposibles.

No preparar su flota para el invierno puede ser desastroso. Puede sufrir un accidente que resulte en daños a la propiedad o lesiones personales. Como mínimo, tener una interrupción vergonzosa debido a una planificación inadecuada puede dañar la reputación de su empresa.

Simplemente no vale la pena los problemas potenciales en los que se incurre al no preparar su equipo para el invierno para almacenarlo o ponerlo en funcionamiento en climas fríos. Siga las prácticas de las principales empresas de alquiler manteniendo su equipo para el almacenamiento en invierno o manteniéndolo operativo durante la temporada de frío.

Alquile equipos preparados para el invierno de Cat Rentals℠

Cat Rentals℠ es una red nacional de distribuidores de alquiler de equipos de construcción. Operamos todo el año en algunos de los climas más fríos que encontrará en América del Norte. Desde Alaska hasta Nebraska, Cat Rentals proporciona equipos Cat confiables a contratistas y propietarios de empresas de construcción como usted.

En Cat Rentals, creemos en mantener nuestro equipo en perfecto estado y preparado para el invierno. Sabemos que almacenar la maquinaria durante los meses fríos requiere un poco de planificación, pero también que se amortiza en máquinas duraderas y de alto rendimiento. Nuestro equipo Cat está listo para el invierno y preparado para lo que sea que el clima les depare.

Consulte nuestro inventario de maquinaria y herramientas para la construcción en Cat Rentals. Llámenos hoy al 1-800-RENT-CAT o visite una ubicación conveniente cerca de usted.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies