Alquiler de equipos para trabajos a corto plazo | Soporte local rápido
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

Ya sea que sea nuevo en la contratación o un profesional experimentado, los trabajos a corto plazo recompensan a los equipos que se mantienen flexibles. Alquilar su equipo le ofrece la máquina correcta en el momento justo, mantiene constante el flujo de efectivo, reduce el riesgo y respalda la rentabilidad. Con un distribuidor de confianza detrás de usted, puede decir que sí a más trabajo sin agregar compromisos a largo plazo. 

1. Obtenga exactamente lo que necesita para cada trabajo

El trabajo a corto plazo avanza rápido, por lo que es importante hacer coincidir la herramienta con la tarea. El alquiler le permite elegir una máquina diseñada para el trabajo en lugar de forzar una mala configuración. Si necesita excavación o nivelación pesadas, comience con equipos de alquiler de movimiento de tierra. Para lotes estrechos y terrenos blandos, considere los cargadores compactos o todoterreno.  

Cada máquina tiene una función, y vienen en tamaños que se ajustan a su alcance. El tamaño correcto evita la ineficiencia de una unidad que es demasiado pequeña o el costo de una que es demasiado grande. Cat Rentals℠ puede ayudarlo a elegir el modelo, el tamaño y las características para obtener resultados seguros y efectivos.

¿Necesita variedad en una sola máquina? Agregue alquiler de accesorios de herramientas para convertir una unidad base en una máquina multitarea para perforar, cortar, despejar y más. 

2. Manténgase flexible cuando la demanda oscila

La demanda de construcción sube y baja. Cuando aparecen contratos, usted quiere que el equipo esté en su lugar para poder movilizarse rápidamente, ofertar con confianza y pasar de un trabajo a otro sin demora. Un socio de alquiler lo mantiene ágil durante los aumentos repentinos de primavera y verano y lo ayuda a pivote entre los tipos de trabajo. 

3. Asume más proyectos y servicios

Una flota de alquiler diversa lo ayuda a expandir los servicios sin comprar máquinas que solo usará a tiempo parcial. Con los alquileres, una empresa de jardinería puede agregar equipos de remoción de nieve y hielo en invierno. Las empresas de movimiento de tierras pueden agregar capacidad de perforación o corte de escobilla con el accesorio adecuado. Con acceso confiable a herramientas y máquinas especializadas, puede responder más rápido y completar el trabajo a corto plazo en plazos más ajustados. 

Con el socio adecuado, puede ampliar su negocio rápidamente mientras construye una reputación de calidad y velocidad.

4. Minimice su Fleet propia

Muchos contratistas mantienen una pequeña flota básica para el trabajo diario y alquilan todo lo demás. Ese enfoque limita los costos de almacenamiento, transporte, seguros y financiamiento. También reduce la responsabilidad durante las ralentizaciones. Cuando el trabajo alcanza los picos, puede aumentar inmediatamente al obtener máquinas específicas de una sucursal local y, luego, reducirse cuando finaliza el proyecto.

5. Mejorar el flujo de caja

Un flujo de efectivo saludable lo mantiene por delante de los gastos y listo para las oportunidades. El alquiler ayuda a reemplazar los grandes desembolsos de capital iniciales con un cargo predecible por el tiempo que necesita la máquina.

Esto es lo que evita con los alquileres a corto plazo: 

  • Capital inicial: Mantenga el capital de trabajo para la contratación, los materiales y el marketing en lugar de inmovilizarlo en una compra.

  • Costos de transporte: Reduzca los gastos de seguro, almacenamiento y transporte cuando alquile lo que necesita solo cuando lo necesite. 

  • Reparación y mantenimiento: el distribuidor se encarga del servicio y el mantenimiento planificado de los activos de alquiler.

  • Gastos generales: dedique menos tiempo a administrar el financiamiento, los seguros, el almacenamiento, el transporte y el servicio programado. 

  • Costos de oportunidad: los gastos más pequeños y predecibles lo ayudan a mantenerse flexible para que pueda buscar un nuevo trabajo.

Con Cat Rentals, obtiene una tarifa de alquiler inicial sin costos ocultos, lo que facilita la planificación y mantiene un flujo de efectivo positivo. 

6. Controle los costos del proyecto y haga ofertas con confianza

Los contratistas a corto plazo a menudo hacen malabarismos con múltiples trabajos y alcances. Las cotizaciones de alquiler fijo eliminan las conjeturas para que pueda crear ofertas precisas. Usted tapón el costo fijo en su estimación, mantiene predecibles los gastos del equipo y reduce las sorpresas que desvían los proyectos del presupuesto. 

7. Reducir los riesgos comerciales

Cada proyecto conlleva riesgos. Los alquileres lo ayudan a reducir la exposición al evitar la depreciación de los activos y los compromisos a largo plazo. Si un proyecto cambia o se retrasa, ajuste el plazo. Y si está considerando una compra futura, puede alquilar primero para asegurarse de que la máquina haga lo que espera .

8. Obtenga soporte integrado

El tiempo de inactividad cuesta dinero. Un distribuidor de alquiler de confianza realiza el mantenimiento de las máquinas y las respalda si algo sale mal. Con Cat Rentals, obtiene equipos confiables y respaldo que lo ayudan a volver a funcionar y mantener sus trabajos dentro de lo programado. 

9. Mantenga una ventaja competitiva

El mercado premia a los equipos que entregan valor de manera rápida y segura. Tener acceso a equipos especializados cuando los necesita significa que puede aceptar trabajos que sus competidores pueden rechazar. También obtiene una ventaja en el momento de la oferta con costos de equipo predecibles y un socio que lo ayuda a alinear la máquina adecuada para cada alcance. 

Las máquinas modernas incluyen características de productividad que ayudan a los operadores a trabajar más rápido y de forma más segura. Explore la tecnología Cat para la nivelación, la compactación, la carga útil y más para respaldar el desempeño en el trabajo.

 

Cómo alquilar su equipo: 3 pasos rápidos

1. Elija su máquina: considere equipos de alquiler de movimiento de tierras para excavación y nivelación o elija opciones de acceso estrecho como cargadores compactos o todoterreno. 

2. Agregue lo que necesita para expandir su alcance: los alquileres de accesorios de herramientas convierten una máquina en una multitarea.

3. Reserva y horario: Póngase en contacto con Cat Rentals cerca de usted para confirmar la disponibilidad, la entrega y la recogida. 

Elija Cat Rentals℠ para trabajos a corto plazo

Una sólida relación de alquiler lo mantiene flexible, listo para más trabajos y enfocado en las ganancias. Cat Rentals ofrece equipos de alta calidad cuando y donde los necesita, a corto o largo plazo. Usted sabe que está adquiriendo máquinas que están bien mantenidas y equipadas con tecnología moderna.

Encuentre una ubicación cerca de usted.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies