Los mejores accesorios de remoción de nieve para alquilar
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies

La nieve se puede acumular rápidamente. Para mantener abiertos caminos, lotes y caminos, necesita el accesorio de remoción de nieve adecuado en una máquina que ya posee. El alquiler suele ser la opción más rentable para el trabajo por temporadas, y muchos modelos de movimiento de tierras también destacan en las tareas de invierno. Si es nuevo en la remoción de nieve, use esta guía para comparar los mejores accesorios y elegir el que se adapte a su sitio, equipo y presupuesto.

Comience con una máquina compatible

La mayoría de las flotas ya tienen equipos que pueden empujar, transportar o arrojar nieve. Los más comunes son los minicargadores, las retroexcavadoras y los cargadores de ruedas. Para baja presión sobre el suelo o pendientes con hielo, un cargador de cadenas compacto proporciona tracción y estabilidad adicionales.

Los seis mejores accesorios para el invierno

1. Escobas

  • Ideal para: acumulaciones ligeras de hasta aproximadamente dos pulgadas en superficies lisas donde el riesgo de resbalones es alto y la velocidad importa
  • Cómo funciona: Las escobas hidráulicas barren la nieve de la superficie rápidamente para que el tráfico pueda reanudarse.
  • Tenga en cuenta: las escobas apartan la nieve en lugar de colocarla. Son menos eficientes en nieve pesada o húmeda y ofrecen un control limitado sobre dónde termina la nieve.

2. Cucharones

  • Ideal para: pilas pequeñas a medianas cuando puede realizar cargas en camiones o apilarlas en un área designada

  • Cómo funciona: un accesorio de cucharón recoge y transporta material para colocarlo o cargarlo.

  • Tenga en cuenta: los cucharones agregan precisión, pero mueven menos nieve por pasada que las herramientas de empuje anchas.

3. Cuchillas

  • Ideal para: Entradas de vehículos, aceras y limpieza de lotes en generalidades donde las hileras ayudan a mantener los carriles abiertos

  • Cómo funciona: las hojas en ángulo siguen los contornos de la superficie y hacen rodar la nieve hacia un lado para despejar una trayectoria.

  • Tenga en cuenta: las hojas más pequeñas se adaptan a áreas estrechas. Los modelos más grandes cubren caminos y abren lotes más rápido.

4. Empuja

  • Ideal para: áreas pavimentadas grandes y abiertas, como estacionamientos, pistas de aterrizaje y caminos rectos largos

  • Cómo funciona: Las palas para nieve usan los lados de la caja para capturar y contener grandes volúmenes en una sola pasada.

  • Tenga en cuenta: el movimiento en línea recta mueve la nieve de manera eficiente, luego tiene que apilar o cargar en el punto de descarga.

5. Arados

  • Ideal para: Carreteras y carriles de circulación que necesitan una vía limpia, transitable y rápida

  • Cómo funciona: un accesorio de arado para nieve utiliza cuchillas para penetrar la nieve y dejarla a un lado mientras la hoja se desplaza por la superficie.

  • Tenga en cuenta: los arados sobresalen en la limpieza continua donde sigue cayendo nieve.

6. Sopladores

  • Ideal para: Áreas donde debe tirar la nieve lejos de aceras, automóviles o edificios o donde el espacio para apilar es limitado

  • Cómo funciona: Los quitanieves recogen y descargan la nieve en línea recta o a un lado para colocarla donde quieras.

  • Tenga en cuenta: los sopladores manejan hileras profundas y galerías compactas, pero se mueven más lentamente que los empujes en lotes anchos.

Cómo elegir el accesorio correcto

Utilice estas comprobaciones para hacer coincidir la herramienta con la tarea sin gastar de más.

  • Tipo de proyecto: decida si está despejando entradas de alto tráfico, carriles largos o lotes anchos. Por ejemplo, una escoba puede mantener seguros los paseos por el hospital entre pasadas, mientras que un empujón despeja rápidamente las grandes áreas de estacionamiento.
  • Plan de manejo de nieve: aclare si sacará la nieve de un carril, la apilará en el sitio o la cargará en camiones para transportarla. Los cucharones permiten la carga. Los empujadores y los arados mueven el volumen. Los sopladores colocan la nieve con precisión.
  • Características del sitio: mida los anchos, los obstáculos y el espacio de giro. Las hojas y los empujadores se adaptan a sitios abiertos más grandes. Los cucharones ayudan en propiedades ajustadas donde la ubicación es importante.
  • Tipo de superficie: haga coincidir la herramienta con superficies pavimentadas como entradas de vehículos, estacionamientos y aceras. Los quitanieves se construyen para carreteras donde las hileras ayudan a mantener los carriles despejados.
  • Ajuste de la máquina: confirme el tamaño, la potencia, la capacidad de peso y la configuración de la máquina básica. Asegúrese de que el sistema hidráulico, los acopladores y la visibilidad sean compatibles con el accesorio que elija.
  • Condiciones de nieve: elija cucharones o cepillos para acumulaciones más pequeñas. Elija empujes y hojas para una cobertura pesada. Use sopladores cuando necesite reubicar la nieve limpiamente.
  • Presupuesto: compare las tarifas de alquiler y elija la herramienta que cumpla con sus objetivos sin costos excesivos. El alquiler evita el almacenamiento y el mantenimiento del equipo de temporada.
Alquile sus accesorios para nieve de Cat Rentals℠

Puede alquilar el accesorio que necesita por una semana, un mes o una temporada y devolverlo cuando cambie el pronóstico. Explore el inventario completo en línea, solicite una cotización rápida o encuentre Cat Rentals℠ cerca de usted para hablar con su equipo local.

Encuentre alquileres en Cat cerca de usted
Compartir con
FacebookLinkedInXWhatsApp

Para compartir esta página, debe aceptar el uso de cookies de segmentación

Configuración de cookies